This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:电池采样计算

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697811/bq76pl455evm-cell-sample-calculation

器件型号:BQ76PL455EVM

您好!

为什么使用.000076295计算电池样本、以及该值是如何计算的。  

谢谢、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    有关如何从十六进制值转换为电压的详细信息、请参阅数据表(Vsense 输入通道)的第7.3.3.4节。 此处介绍了您需要的所有详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    Vref。 我计算了它、看到它等于2.5、这是正确的吗? 如果是、为什么将 Vref 设置为该值?

    谢谢、

    Alexander Hernandez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:


    是的、您回答正确。

    VREF 是 SAR ADC 的实际基准电压。 2.5V 是一个相对常见的带隙基准电压、我认为(我可能会被错误地认为、所以用一粒盐来获取它)。 我不知道是按设计还是巧合、但它也简化了数学计算。