This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:修改了参考原理图

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672142/bq24617-modification-in-reference-schematics

器件型号:BQ24617

大家好、我想在我的项目中使用 bq24617、我的要求如下

  1. VIN (适配器) 5至14V、我需要 VSYS (系统电源)= 4.5V

2.电池:1节锂离子电池充电。

3.电池充电电流= 5A,适配器输入电流= 8A。

在参考原理图中、系统电源由输入驱动、但我希望降压转换后的电源能够始终接近4.5V。 是否可以像这样修改电路。 您是否有任何与我的要求类似的参考电路、如果有、请与我分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不使用从输入端到系统的直接电源。 您可以使用下面类似的结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路  

    HIDRV 和 LODRV 位于电池充电 IC 内部。

    1. 电池充满电后、电池充电电流将设置为零。 此时、我将获得系统电源、否则它将断开。
    2. 如果适配器存在且电池已充满电、则在这种情况下会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电池充满电、转换器将关闭。 在这种情况下、系统由电池供电。

    如果存在适配器且电池已充满电、则系统将由电池供电。