This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28630:您能告诉我 UCC28630用于直流/直流转换器的情况吗?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671270/ucc28630-could-you-tell-me-about-using-ucc28630-for-dc-dc

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件: UCC256301

大家好、团队成员。

我想通过 TI 的解决方案推广用于通信基站的200W 隔离式电源。

我想下面的电路使用 UCC28630、但您能考虑在实践中使用吗?

如果以下电路不实际、LLC 电路是否更好?

(例如:UCC256301等)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、您好!

    感谢您关注 TI 产品系列。
    我能问您是否有更详尽的规格:如输入/输出电压、开关频率等
    这些信息将帮助我在提出任何建议之前了解您的申请。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Sonal - San。

    输入电压:-48V

    输出电压:12V

    我们不会与客户讨论频率。

    但是、我认为最好在尽可能高的频率下移动、

    因为客户希望以小尺寸和高效率进行设计。

    此致、

    Pokun (Masumi Sekiguchi)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的博克昆:

    感谢您在 TI E2E 网站上提出问题。
    我还有一个关于您的客户设计的问题。
    200W 是连续功率还是临时功率、可实现短时间峰值功率?
    如果峰值功率该峰值功率事件的持续时间有多长、最大连续功率是多少?

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San。

    >是200W 连续功率还是临时功率、适用于短时间峰值功率?
    >如果峰值功率是该峰值功率事件的持续时间有多长、最大连续功率是多少?

    ⇒μ s 连续。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pokun-San:

    感谢您的回复。

    如果电路 为200W 以实现连续功率、请参见 TIDA-00367。

    但我认为、如果您需要更高的效率、LLC 将是一个好主意。

    最棒的酒店

    Kevin