This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:设置裕量

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700460/ucd9090a-setting-up-margining

器件型号:UCD9090A

您好!

我正在使用 UCD9090A 对设计进行裕度调节。

我有 以下我想要裕量的电源轨

1) VPH - 1.8V+/-10%或1.98V - 1.62V 之间的裕度。

2) VP - 0.85V+/-10%或0.935V - 0.765V 之间的裕度。

我是具有0.5V 控制电压的裕量调节线性稳压器。 使用裕量调节电路设计工具扩展表、我可以为 每个电压轨获取 R3、R4和 C1的值

对于 VPH、我获取裕度限制值 e2e.ti.com/.../SP8_5F00_VPH_5F00_UCD90xxx-Margining-Circuit-Design-Tool.xlsxe2e.ti.com/.../SP8_5F00_RevA_5F00_DEBUG_5F00_UCD9090A_4000_PMBusAddress104d_5F00_Project_5F00_0618_5F00_2018_5F00_v2.xmlas1.981V (0%) 和 0.825 (100%)、标称值为16%(1.8V)

为了启用裕度和裕度方向、我分配了裕度使能和裕度低/非高 GPI。 标称裕度 PWM %为16%@ 368kHz

为了将 VPH 裕量调节到1.98V、我希望启用裕量并将 PWM %降低到0%(减小占空比将 增加电压)

为了将 VPH 裕量调节到1.62V、我希望启用裕量、将 PWM %增加到30%(增加占空比将降低电压)

我的问题如下

问题1. 我不确定如何控制裕度电压控制(PWM %)。 如何设置裕度限制以使裕度保持在0%和30%之间

问题2. 我有两个我想调节裕量的电源轨。 我能否以不同的方向移动它们、或者我是否需要以相同的方向进行裕量调节。

为了便于您阅读、我已经为其中一个电源轨添加了设计文件和扩展表。

此致、

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题1. 根据 GPI 输入电平,器件将确定其裕度是低还是高。
    问题2. 每个裕度轨可能不同、配置裕度设置时、有一个选项:增加占空比增加电压。 您可以选中或取消选中此复选框以获得不同的结果。
    此致
    Yihe