This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS793:TPS793问题

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, TPS793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700666/tps793-tps793-question

器件型号:TPS793
主题中讨论的其他器件:LM317

尊敬的 Sirs

我喜欢将 TPS79301用作恒流 LED 驱动器:

输入: 3 - 4.5V

输出:150mA (2.5V 至2.8V)

是否可以像  使用 LM317一样使用 TPS79301来实现恒定电流?

非常感谢您的任何想法。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    请务必记住、TPS793等传统 LDO 可调节输出电压而不是电流。  负载本身会设置电流、直到故障条件触发 LDO 的电流限制(如果适用)。  可以使用 TPS793作为恒流 LED 驱动器来设计应用。  以下示例使用 TPS7A40;不过、这些概念也可应用于 TPS793。

    非常尊重、

    Ryan