This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:我们是否有需要节省空间和隔离的25W PD 参考设计?

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11254, TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679508/tps23751-may-we-have-25w-pd-reference-design-that-is-need-space-saving-and-isolation

器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:PMP11254

你(们)好,先生  

我们是否可以拥有需要 节省空间和隔离的25W PD 参考设计?

我在网站上找到了 PMP11254。 是否有更多建议部分?

规格请求输出为12V/2A。

                          令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、感谢您关注德州仪器的 PoE 产品。

    您找到的参考设计似乎符合您的大多数规格(隔离式、12V @ 2.125A)。 具体而言、您希望改进的不足之处是什么?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我的客户需要更多节省 PCB 空间的参考设计。
    我的吗?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、您的客户是否考虑到尺寸目标? 他们是否愿意使用其他 IC 解决方案、或者是否愿意继续使用 TPS23751?

    回复后、我将咨询我们的设计服务团队、看看我们是否有更紧凑的设计建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

     在 PMP11254 电路中、显示了我们是否在 VFO 模式下运行、 R36和 R37设置为100k 和11k 欧姆。 那么、参考设计默认是在 PWM 模式下运行?

     2.如果我们不需要适配器电源、我们可以为简单电路移除哪些组件? (在这种情况下、我们是否只需要将 APD 引脚连接到 ARTN??)

     我们 是否可以知道 U1 IC 功能是什么? 我们是否可以根据 项目2条件删除此 IC?

                                                              令人很烦

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、现在、我要将此主题重新分配给我们的 PoE PD 应用工程师。 他将进一步帮助您。

    感谢您关注 TI 的 PoE PD 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    正确、电流原理图将是 PWM 模式。 如果需要 VFO 模式、则应填充分压器。 只需澄清 R38=100k 和 R39=11k
    正确、您可以移除 R23、J5、C2、L1、L2、 C3、D1。 这将使 R32拉低 APD。
    应使用 U1功能。 我建议阅读以下描述其使用原因和方式的 E2E 视频。
    e2e.ti.com/.../519678