This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:UCC256301不稳定并关断

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699632/ucc256301-ucc256301-not-stable-and-shut-down

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件:PMP20795

尊敬的团队:

我的客户使用 PMP20795作为其设计参考。

我不得不说、设计几乎是相同的。

相同的变压器、谐振电感器等。

但谐振电流的波形非常奇怪。 在关断前、输出电压在24V 下相当稳定一段时间。

我认为是因为系统不稳定。 如果我想减小反馈带宽以稳定电路、如何实现?(不用考虑瞬态响应)

CH1:低侧 Vgs、Ch2:谐振

CH1:VO、Ch2:I谐 振

非常感谢

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    请通过 ben.lough@ti.com 向我发送客户的原理图和 BOM。 另请让您的客户检查 FB 引脚电压波形和 VCR 引脚电压波形。

    在什么工作条件下、您的客户会看到不稳定的谐振电流? 您的客户用于获取这些波形的输入电压和负载电流是多少?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个看起来类似的问题。 解决方案是什么?

    谢谢、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    根据 PMP72020-8的原理图,您可以尝试:
    1.C624、3300pF=>330pF
    2.C629、3300pF=>6.8nF

    此致
    Kevin