This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28704:输入设计后,看不到“热分析”图标

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671906/webench-tools-ucc28704-do-not-see-thermal-analysis-icon-after-design-entered

器件型号:UCC28704

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我已输入离线隔离式电源的设计、但看不到"热分析"图标、无法进行热分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    很抱歉回复延迟。 您的帖子被定向到错误的团队、我已重新分配该帖子、您应该很快会看到回复。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    抱歉、我应该向哪个团队提出问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jim:

    已将该主题分配给 Webench 团队、他们很快就会回来。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    遗憾的是、我们不支持 UCC28704的热分析。 您可以通过观察"IC Tj"值在"Opvals"下获得 IC 结温的一些估算值。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、有道理。 现在也可以帮助您了解某些器件将不受支持。 我担心程序有问题...
    非常感谢。 我赞赏这种迅速的行动。 使运行变得更加平稳。