This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:如果在不使用 APD 引脚的情况下连接辅助电源适配器、会发生什么情况?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682522/tps2378-if-connect-auxiliary-power-adapter-without-using-apd-pin-what-happens

器件型号:TPS2378

您好!

如果客户在以太网供电期间不使用 APD 引脚(APD 引脚连接到 RTN)将辅助适配器电源连接到 TPS2378、会发生什么情况?

由于内部导通 MOSFET 未关闭、它是否能够正常工作? 还是会造成损坏?

如果客户在未通电期间不使用 APD 引脚(APD 引脚连接到 RTN)将辅助适配器电源连接到 TPS2378、它可以工作吗?  

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、
    如果按照数据表的典型应用部分所示进行连接、并且 APD 在整个时间内被拉至低电平、则输入电压越高、为负载供电。 不应损坏、二极管电桥将关断(反向偏置)或辅助二极管将关断(反向偏置)。

    对于您的最后一个问题、您是否意味着没有 PoE 电源且连接了辅助电源(APD 为低电平)? 如果是、那么它将起作用。

    此致、
    达尔文