This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:TPS2378变得很热

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2372-3EVM-757, TPS23861, TPS2378EVM-105, TPS23861EVM-612, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680463/tps2378-tps2378-getting-hot

器件型号:TPS2378
主题中讨论的其他器件: TPS2372-3EVM-757TPS23861TPS23861EVM-612TPS2372

您好!

我有一个用于 LED 照明的 PoE 电路、它使用 TPS2378作为 PD 接口。 然后将48V 电压带到 LED 恒流电路、为我的 LED 供电。 LED 恒流驱动器连接到 TPS2378的48V 电源。

  1. 如果我在连接 LED 且启用 CC 驱动器的情况下将 PD 连接到 PSE、则 LED 亮起、但 TPS2378会变得很热。
  2. 如果我在 LED 断开连接且 CC 驱动器启用的情况下将 PD 连接到 PSE、则 TPS2378处于热状态。 当我连接 LED 时、它会亮起、TPS2378会保持冷却。
  3. 如果我继续执行上述2操作并关闭 CC 驱动器、然后再打开、则 TPS2378再次变得令人感到不舒服。 我不会断开 PoE 电缆的连接。

我(有限)对这一点的理解是、如果 TPS2378上的负载尝试在启动时消耗超过140mA (80mS)的电流、那么 TPS2378会进入电流限制模式、这就是它变热的原因。 因此、我需要延迟打开"load"、直到80mS 结束?

但是、这并不能解释当我关闭 CC 驱动器然后再打开时会发生什么、如上面(3)所示。 当我计划远程控制 LED CC 驱动器打开或关闭时、我需要克服这一点。

请就此提供任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该补充一点、正如我在上面的帖子中描述的状态、我没有使用 CDB 引脚、这可能是我的问题所在。 但我不确定 CDB 在场景3中是否会有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    对于#1、我同意您的观点、即 PD 不能经历浪涌、因此会变得很热。
    对于#3、我听起来像是关闭然后打开导致 PD 达到电流限制(可能是由于直流/直流转换器启动)。

    负载的总功率是多少? 您可能需要查看输入电流、以查看这是否为真。

    此外、还了解过 TPS2372-3EVM-757? 这使用具有内部80ms 延迟的 PD 来解决您的#1问题。 如果您想比较当前遇到故障的相同负载条件下的解决方案、它还会使用 LED 驱动器。

    谢谢!
    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我查看了 PSE 的连接信息(基于 TPS23861)、它告诉我该类仅为1类。 我使用 TI-commirer-PoE 来实现此目的和 i2c 接口。

    Rcls 为63R4、Rden 为24k9、因此我偶然发现了为什么该课程只有1。 DETECT 显示为电阻有效。

    1级将解释为什么我无法在所需线路上断电。

    请注意、只有 RJ45、磁性、电桥、然后 TPS2378我不确定是什么原因导致了这种情况?

    霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除此之外、我刚刚插入了 TI 评估板 tps2378evm-105、这在 TI 指挥官软件上也显示为1级。

    我将在明天再次检查不同 PSE 上的所有内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果未修改 TPS2378EVM、并且分级电阻为63.4欧姆、则可能是 PSE 问题。 请告诉我们您在查看不同的 PSE 后发现了什么。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我在 TPS23861EVM-612上运行了所有 myPD 板、该电路板连接到运行 TI-Commander-POE 的 PC

    • 我们的专有 PCB 具有2个隔离式12V 电源、可在一个端口上正确识别为2个4类器件
    • TPS2378EVM-105已正确识别为4类
    • 我最初发布的 TPS2378 PCB 已正确识别为4类

    我刚刚构建了8端口 PSE、它使用4个 TPS23861并连接到运行 TI-Commander-POE 的 PC

    • 我们拥有2个隔离式12V 电源的专有 PCB、但错误地将其识别为2级和1级
    • TPS2378EVM-105被错误地标识为1类
    • 我最初发布的 TPS2378 PCB 错误地被识别为1类

    因此、我的 PSE 无法正确识别所连接设备的类别。

    我的 PSE 基于 TPS23861EVM-612进行了一些添加/更改:

    • 它有8个端口、而不是2个。 (在每个8引脚端口上、我们有两个开关电源通道)
    • 有板载照明保护
    • 我们遇到了 FDMC3612的封装问题、这意味着我需要一个替代产品。 我们安装了一个非常匹配的 IRF5015器件。 但存在差异- Vds 为150V、RDS 为31mR、Qg 为36nC、Ciss 为2300pF。
    • 我在磁性中心抽头的电源中安装了 CM扼 流圈。
    • RJ45内的 LED 放置在磁性元件的中心抽头上。

    我对不正确的课程识别有疑问-

    1. 不同的 FET 可能会产生什么影响?
    2. 如果不是、我还应该看看什么? 即使是不正确的分级识别、PD 也会获得电源、尽管电源有限。
    3. 分级识别中是否使用了开尔文感应?
    4. 是否有人可以将原理图发送给我以供审核-(不允许我将其发布在公共网站上)

    谢谢

    霍华德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    是的、我认为查看原理图会有所帮助。 我建议通过 E2E 发送私人消息并附上原理图。 我尤其 想了解 FET、感应电阻器和 PoE 输出连接。

    谢谢!

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已发送电子邮件-我已收到您之前信函中的地址
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、达尔文、
    您在自己的一个更好的帖子中说过
    "此外、是否了解过 TPS2372-3EVM-757? 这使用具有内部80ms 延迟的 PD 来解决您的#1问题。 如果您想比较当前遇到故障的相同负载条件下的解决方案、它还会使用 LED 驱动器。"

    这是否意味着 TPS2378上的 CDB 引脚应触发外部延迟(80mS)以确保浪涌结束?

    CDB 变为高阻抗是否不表示浪涌已结束、并且我可以为下游器件加电?

    霍华德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    没错、TPS2378的 CDB 仅在 PD 完成浪涌(为大容量电容器充电)后才会释放、但不会判断 PSE 是否仍处于浪涌阶段。 正确的是、在进入正常工作电流之前、需要额外的延迟。

    过去、负载将提供此延迟(通过微控制器延迟);然而、随着我们看到 越来越 多的设计 需要 在硬件中实现此延迟、我们已将此延迟集成到更新的 TPS2372 PD 中。

    此致、

    达尔文