This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780无法启动。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672033/ucc28780-ucc28780-can-not-start

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:TIDA-01622

您好:

作为 SCH、源极引脚(Q3)的电压约为2V、因此 VDD 的电压锁定为0V。

您能否检查此 SCH 中是否有任何错误。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Henry:

    感谢您在设计中选择 TI 的产品。 我检查了您的 SWS 和 HVG 引脚原理图是否正确。
    您能否提供 VDD 器件原理图以了解更多相关信息?

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    封装了整个 SCH。

    e2e.ti.com/.../UCC28780-48W-SCH-20180126.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Henry:

    您能帮我检查 ZD1和 ZD2的焊接吗?
    我认为极性可能是错误的。

    您还能帮助我查看第4季度吗?
    我认为它应该是 PNP MOSFET、如 TIDA-01622
    www.ti.com/.../tidrvm3.pdf

    如果您仍有任何问题、请随时告诉我

    此致
    Kevin