This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:输出电压调节

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP20371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700548/lm5122-output-voltage-adjusting

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:PMP20371

你好

        根据 PMP20371原理图、如何通过以下原理图调整输出电压。 谢谢你。  

http://www.ti.com/tool/PMP20371?keyMatch=PMP20371&tisearch=Search-EN-Everything 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调整 R28。 运算放大器 U2A 是一个消减电路、用于获得 Vo (因为所有 IC 信号都参考-Vin 轨、要获得 Vo、您需要减去输入)、并将信号缩放0.1x。

    即、输出电压满足以下公式:

    Vo x 0.1 x R28 /(R26 +R28)= 1.2V

    其中1.2V 是 FB 基准电压。