This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED171596A:HS0至 HS3应用问题

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695771/led171596a-hs0-to-hs3-application-question

器件型号:LED171596A

大家好、

   以下是 HS0~HS3 应用程序库、它们需要您的帮助、如下所示:

    可以 在一个周期内同时将 HS0~HS3设置为关闭、 时间范围如何 ?

   2.可以将 HS0~HS3设置为独立于时间、以及时间范围如何?

此致、

艾伯特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    一旦 EN 引脚变为高电平且 EN_背 光位设置为高电平、HS0 - HS3线路将在非常特定的时序进行切换、无法控制。 关闭 HS0 - HS3的唯一方法是将 EN_背 光位设置为低电平、所有 LED 将关闭。

    我不知道为什么需要启用/禁用 HS0 - HS3线路;如果您可以提供有关需要此功能的应用的更多信息、我们可能 能够找到一种工作方式、而无需启用/禁用 HS0 - HS3。

    请注意、每个 LED 都可以单独设置为任何亮度级别、并使用 LATCH 位同步更改。

    此致
    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    您对此问题还有其他疑问、如果没有、我想解决此问题。

    此致
    H L