This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:DSG/CHG 信号在激活期间下降

Guru**** 2611195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76930, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672545/bq76930-dsg-chg-signal-falls-down-during-activation

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76200、、 BQSTUDIO

大家好、

我 正在评估 用于10节电池的 bq76930+bq76200的 BMS 设计。

下面是 AFE 和功率级的原理图:

     

在激活电容负载(发动机控制器的680µF μ F 电容器)期间、AFE 的 DSG 和 CHG 信号会变为低电平。 在激活过程中、我还看到通过 bqstudio 进行的短通信失败。

因此、AFE 看起来会在很短的时间内(360ms 后)复位。

当 DSG 下降时、我已经检查了 VC10X、VC5X、REGSRC、VDDCP 的电压、但所有这些电压都是稳定的。

激活开始时、VC1上的电压下降至1.88V。 这是复位的原因吗? 增大滤波器的输入电容器(C14 - C24)是否有帮助?  

  

对于我来说、VC5X 和 VC10X 的电压看起来稳定:

VC10X                                         VC5X

                 

我应该采集其他信号进行研究吗?

BR、Patrick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    波形显示150A 的电流浪涌、听起来像是短路。 它可能是监测计恢复时的保护事件。 检查仪表中的设置或 ASCD 和 AOLD、这些设置会发送到 bq76930以实现快速响应。 查看 bq76930中的 CHG 和 DSG。
    一些原理图接地显示为 GND、有些则没有该文本。 确保这种差异没有意义、并且所有差异都已连接、并且在瞬态期间不会独立移动。
    如果 REGSRC 稳定、输出应该正常、但检查 REGOUT 以确保其稳定、如果相关、检查仪表上的 VCC。
    如果 AFE 被复位、它将以运输模式结束。 输入电压看起来/声音正常。较大的电池滤波器电容器不太可能有用。 短路是正常的保护事件、系统应对此做出反应、在保护期间通信中断或高侧开关出现瞬态时不会发生通信中断。 检查 SMBus 信号是否受到干扰。