This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27200:适用于 bq27x 的应用和驱动程序

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27000, BQ27200, BQEVSW, BQ27320, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700453/bq27200-application-and-driver-for-bq27x

器件型号:BQ27200
主题中讨论的其他器件:bq27000BQEVSWBQ27320BQ27220

您好!

我的客户正在寻找 bq27000和 bq27200的 bqEVSW 应用/驱动程序支持。  我看到 这里只有 Linux 驱动程序可用 、但不支持 Windows。  您能否为这些器件提供应用/驱动程序?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    bq2700和 bq27200是较旧的传统器件... 客户是否有任何理由不迁移到 bq27320或 bq27220的 ROM 对应器件等更强大的新型 cedv 监测计?

    关于驱动程序,bqEVSW 是客户与器件通信所需的。 可以使用该工具生成.DFI 文件、然后编写代码来对.DFI 文件进行编程。

    谢谢
    Onyx