This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55165-Q1:Vin_startup 是什么意思?

Guru**** 2611325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672404/tps55165-q1-what-does-vin_startup-means

器件型号:TPS55165-Q1

您好!

在数据表中、Vin_startup 需要5.3V 电压。 这是否意味着我无法使用它从3.6V 升压到5V?

谢谢。

- YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、这不是升压。 它是降压/升压转换器。 正确的做法是、启动时需要5.3V 或更高电压。 该器件主要面向汽车应用、其输入端为汽车电池。 正常输入电压>5.3V。 启动后、输入电压可能会降至大约2V、就像在冷启动事件中一样。 如果您需要3.6V 至5V 输入的升压、请考虑其他 TPS61xxx 升压转换器。