This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:防止剩余的电荷压降

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682358/bq40z50-r2-preventing-remaining-charge-dropout

器件型号:BQ40Z50-R2

我将 bq40z50-R2用作测试电路的一部分、旨在模拟电池、但并非如此
连接电池单元我们通过可编程直流电源连接电源。

对于我们的测试套件、我需要将 bq40z50-R2上的剩余电量可靠地设置为这样的值
ASOC >= 85%。 作为我们测试的一部分、我将反复施加和移除电源、这反过来又会产生影响
影响片上学习。

我遇到一种情况、即剩余电量报告为0、我看到这与 A 相对应
BTP_INT、尽管这不是一个专用条件。

除了禁用 PF 故障之外、我是否可以设置配置设置以防止剩余电量
设置为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    如果不查看日志和 gg 文件来了解 RemCap 为何为0或 Qmax 和 Ra 表如何变化、就很难说出发生了什么。
    如果监测计正在复位、它应根据此时的电压读数确定初始 RSOC 和 ASOC。
    为了防止学习、如果启用了"Gauge_en"、我建议将其关闭。 这将防止对 Qmax 和 Ra 表进行任何更改。
    现在、RSOC 和 ASOC 将完全取决于电池电压和库仑计数器。
    根据您的化学 ID、如果是 LiPo4化学物质、并且您将电压设置为~4.1~4.2V/节、则 RSOC 和 ASOC 应> 85%。
    对于 LFP 电池,RSOC 和 ASOC 的电压将接近~3.6~3.7V >85%。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../B_5F00_cfg4.gg.csv.txte2e.ti.com/.../B_5F00_cfg4.log.txtHiSwami、

    根据您的建议、我尝试关闭"Guage_en"位。  遗憾的是、我仍然可以重复剩余的电荷下降情况。  请参阅附件以了解器件配置-"B" cfg4.g.csv 和寄存器捕获日志-"B" cfg4.log.txt

    此致、

    Paul