This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:4节串联连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672291/bq29209-series-connection-for-4-cell

器件型号:BQ29209

该器件能否与另一个器件串联以实现4节电池过压保护和电池平衡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、
    bq29209仅支持2节电池、不支持通信。 如果您将其中的2节电池连接到4节电池、则发生 OV 故障时、器件会发出信号、但需要使用外部电路来组合输出。 一个部分将在电池1和2之间平衡、另一个部分将在电池3和4之间平衡。 它不会在两组之间保持平衡。
    如果您添加第三个部分、它可以在电池2和3之间平衡、则整个电池组应该平衡。 您不需要该器件的 OV 输出、因为其他2会覆盖电池。 如果您要控制平衡、则需要一些电平转换来控制上部器件的/CB_EN 引脚。