This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:热关断温度

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A45, TL1963A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698922/tps7a45-thermal-shutdown-temperature

器件型号:TPS7A45
主题中讨论的其他器件: TL1963A

大家好。

请告诉我 TPS7A45的热关断温度。
它是锁存型保护吗?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    该器件的主要热保护功能是在输入到输出电压增加时减小电流、以使功率晶体管保持在安全工作区域。  在特定条件下可能会导致锁存;但是、在大多数情况下、这不是锁存热保护。  如需更多信息、请阅读数据表的第8.3.3节。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的友好支持。
    客户希望了解从温度到热关断的过程。
    TL1963A 具有有关热关断温度的信息。

    https://e2e.ti.com/support/power_management/linear_regulators/f/321/t/521636?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=tl1963a

    您能 告诉我 TPS7A45的热关断温度吗?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    TPS7A45没有许多 LDO 中的热关断功能。 相反、它可以如上所述保护自身的热性能。 因此、我们没有为 TPS7A45提供热关断温度。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的回答。
    但是、数据表中描述了以下内容。
    请告诉我该热限制的含义。
    您能否 告诉我发生热限制的温度阈值。

    否则、
    TL1963A℃热关断保护(175 μ A)、
    https://e2e.ti.com/support/power_management/linear_regulators/f/321/t/521636?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=tl1963a
    TPS7A45没有热关断保护。
    我的理解是否正确?



    客户将 TPS7A45作为主要候选器件。
    因此、客户需要这些信息。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    稳压器中产生的热量由稳压器中耗散的功率引起。  耗散的功率等于余量(Vin - Vout)乘以输出电流。  TPS7A45通过在余量增加时减小输出电流来限制热性能。

    如果客户不接受这种类型的热限制、则 TPS7A45不是其应用的理想选择。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的解释和支持。
    但是、客户对您的解释有疑问。

      TL1963A 和 TPS7A45数据表的过载恢复说明是相同的。
       TL1963A 具有热关断功能、TPS7A45没有热关断功能。
      您的理解是否正确?
      两个器件之间的差异是否仅限于输出电压精度、电流消耗和保护功能?

    2."TPS7A45通过在余量增加时减小输出电流来限制热性能。"
     →请告诉我“降低输出电流”的趋势。
       客户希望了解保护工作时的当前行为。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    SOA 保护的工作方式如下:

    为了限制热耗散、SOA 保护在小输入到输出差分电压时允许更高的输出电流、在高输入到输出差分电压时允许更小的输出电流。 这是非常简单的,没有火箭科学。

    热关断的理念是在达到特定芯片温度时将输出电流降至零、甚至不允许最小输出电流再次流动、以防止芯片损坏。 通常不会出现精确的关断温度。 关断温度取决于许多因素、例如芯片内过热情况下的热梯度、这取决于实际冷却情况(散热器或不是散热器)、制造公差以及芯片温度上升速度的动态变化。 在大多数情况下、无法指定确切的关断温度、因为它在很大程度上取决于实际应用。 此外、芯片温度超过150...170°C 时、芯片的压力非常大、因此在高可靠性应用中、切勿使用这些高芯片温度。 在任何情况下、都不能将热关断作为适当冷却的替代方法来解决问题!

    因此、您不应询问:"热关断在175°C 时到底会有什么作用?"、但您应该问:"我可以做些什么来防止芯片达到175°C?" :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai-San、

    感谢您的友好支持和解释。
    我理解您的说法。
    我同意你的意见。

    但是、
    客户 希望阐明 热关断操作 、以便为意外意外事故做好准备。
    您能 为我提供以下方面的准确信息吗?

    TL1963A 具有热关断功能、 TPS7A45没有热关断功能。
       我的理解是否正确?
      https://e2e.ti.com/support/power_management/linear_regulators/f/321/t/521636?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=tl1963a
      
      两个器件之间的差异是否仅限于输出电压精度、电流消耗和保护功能?

      请尽快提出以下三个问题,因为客户的设计计划非常有限。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

     和我都试图解释 TPS7A45的热保护工作原理。  TL1963A 是一款不同的器件、因此并非所有答案都与我们针对 TPS7A45给出的答案相同。  正如您在该应用的其他线程中提到的、请务必记住、热保护仅针对故障情况而设计、不适用于正常运行。  您和您的客户设计一个应用、以在稳压器数据表中指定的运行条件内保持您认为最适合您应用的稳压器、这一点很重要。

    非常尊重、

    Ryan