This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965-Q1:VBIAS=3.3V 时的上升时间

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680698/tps22965-q1-rise-time-at-vbias-3-3v

器件型号:TPS22965-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS22965-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们引用了其他线程、并通过 SR=.775 (CT)+107.41计算了 Vbias = Vin=3.3V 时的上升时间。 他们有问题。

e2e.ti.com/.../1796339

常数0.775和107.41是如何确定的? 如果使用任何数据、您能否提供此数据?
-上升时间的变化是多少?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    对于 VBIAS=VIN=3.3V、我们在不同温度下以三个单位获取以下数据。 这应该能够很好地了解这些器件的预期变化。

    CT 电容器(pF) TR (us)
    最小 典型值 最大
    0 199 216 256
    220 585. 636 713-13
    470 1007. 1097 1237.
    1000 1627. 1777 2277.
    2200 3747. 4593 5073
    4700 7833. 9610. 11367
    10000 16033. 20100 22667

    典型数据是在25°C 时获得的、在125°C 时观察到的最小值、在-40°C 时观察到的最大值。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 让我确认一件事。 上升时间的变化量是多少? 您的数据基于三个单元。 他们希望确保他们应该在多大程度上考虑扭曲情况的变化。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    我们不保证器件的最大/最小时序、仅为典型值。 整个温度范围内的数据应该是变化的良好指示、但客户可以始终为其设计增加额外的裕度。

    有关时序变化的更多信息、请参阅以下应用手册。

    www.ti.com/.../SLVA883

    谢谢、

    Alek Kaknevicius