This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:SKIP-NVM 电阻器值

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672397/tps53667-skip-nvm-resistor-value

器件型号:TPS53667

引脚搭接设置需要使用较低的相等20k 欧姆电阻器。
允许多大的容差值?

高达20K +1%是否正常?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kohei、

    20kΩ Ω、1%电阻器将非常适合 SKIP#-NVM 电阻器。

    谢谢、

    Carmen