This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:ISUM (压降)功能

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672394/tps53667-isum-droop-function

器件型号:TPS53667

压降功能如何工作?

TPS53667是否会随着输出负载电流的增大而降低输出电压电平?

在哪种情况下需要此功能?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    是的、如果启用了压降功能、压降功能将使 VOUT 下降 R_loadline * IOUT。  例如、一条1MΩ Ω 负载线路将在50A 时将 VOUT 与其设定点相差50mV。

    负载线可用于降低高负载时的 CPU 功耗、从而简化热设计。 50A 时 VOUT 降低50mV、可节省2.5W 功率。 转换器中未消耗该功率、它根本不是从输入电源消耗的功率。

    负载线还可以通过更轻松地满足瞬态响应要求来节省大量输出电容。 您可以在本 应用手册的第14页上阅读有关该内容的更多信息

    负载线并非始终使用的原因是、并非所有处理器都能够承受转换器的 VOUT 下降。 一个主要原因可能是它们的直流容差太小、无法首先适应负载线。 您需要查看处理器供应商规格文档以确定是否可以使用负载线。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen