This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:如何使用 LM5170的单向功能进行降压和升压模式操作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681699/lm5170-q1-how-will-buck-and-boost-mode-operation-with-unidirectional-function-of-lm5170

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5170

我注意到 Youhao Xi 的回复、其中建议 LM5170可在降压模式下用于产生28V 直流输出。

您能否解释一下此器件的输出电压如何从标称值12/48V 降额。

感谢您等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我您真的想要什么吗? 输入电压为48V 至28Vout、或输入电压为12V 至28Vout、还是其他?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youhao Xi、

    首先,非常感谢您的及时答复。

    我的应用需要额定42V 至56V 直流的可变输入范围、并以大约42A (~ 2kW)的电流提供48V 直流输出。  但是、在异常情况下、输入也可能超过56V。

    根据之前的博文、我的想法是、我们可以使用具有42~56V 降压/升压拓扑的背对背器件、例如38V 至48V。

    能否使用级联 LM5170EVM 构建原型系统?

    一个降压转换器和一个升压转换器是否足以满足功率级别要求、或者是否需要并联器件?

    请提供协助为荷。

    感谢您的期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正是这样:您可以案例处理两个 LM5170 EVM。 对于您的应用、您至少需要四个相位来共享功率。 基本上是4个 LM5170。 其中两个用于一级中的四相、其余用于另一级中。 该架构将如下所示:

    输入--> LM5170降压--> 36V --> LM5170升压--> 48V。

    希望这能澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的快速回复。

    我能不能问您是将第一级的输出并联(即在36V 总线上)、还是仅在48V 输出时并联?

    感谢您的期待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该为两个级并联:从输入到36V 的级和从36V 到48V 的级、以便在每个级的相位之间均匀地共享功率。