This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667EVM-769:CSD95490 LSet 电阻器值

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672382/tps53667evm-769-csd95490-lset-resistor-value

器件型号:TPS53667EVM-769

CSD95490的 TPS53667EVM LSet 电阻值为130k Ω。
根据 CSD95490数据表公式、当电感值为150nH 时、我认为 LSet 电阻值应约为110k Ω。

为什么选择130k 电阻器?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    看起来、原始应用原理图中使用的功率级是 IC 的预发布版本。 CSD95490自那时起就进行了更新、随后发布、但原理图未更改。

    正确的 LSet 值应该为110kΩ Ω、正如您所期望的那样。 我将告知产品线、以便他们可以更新数据表。

    谢谢、

    Carmen