This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:用于稳压的5V 钳位电流限制

Guru**** 2797615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1205, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672349/lmg1210-5v-clamp-current-limit-for-regulation

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:LMG1205

大家好、团队、

我的一位客户希望在100%占空比应用中使用 LMG1205。 它们 还在顶部驱动器输出端具有~100uA 的栅源漏电流。  工程师 希望通过限流电阻器将 HB 上拉至8V 电源、以使 HB 充电至5V。  但是,我没有 LMG1205内的5V 钳位的规格,因此我无法确定钳位在保持稳压的同时可以支持多少电流。  您是否可以与我们分享有关该钳位的任何详细信息、以便我可以向工程师提供建议?

 理想情况下、它们只需驱动具有低阻抗5V 电压的 HB、但担心钳位可能低于5V、从而消耗大量功率。

 方框图。

 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

     您的标题和消息正文不同意您使用的半桥驱动器(LMG1210和 LMG1205)、但这两个器件实际上都没有可在 HB-HS 之间灌入电流的分流钳位。 LMG1205"钳位"的工作原理是在自举电压足够高时禁用自举二极管、从而禁用电流充电路径。 如数据表中所述、LMG1210的工作原理是在死区时间内禁用自举二极管、从而停止自举电压过充。 当自举电压超过5V 时、两个器件都不会灌入电流。

    因此、不建议在 HB 与 HS+8V 之间放置一个电阻器、因为没有任何东西可以阻止 HB-HS 变为8V。 但是、如果您可以将 HS+8V 设置为 HS+5V、则只需将其直接连接到 HB 引脚即可、效果极佳。

    此致、

    Nathan