This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:生成两个输出。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742, UCC24630, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700225/ucc28742-make-two-output

器件型号:UCC28742
主题中讨论的其他器件: UCC24630UCC24636

你(们)好

我的客户目前希望使用 ucc28742输出两个输出、

但只为 webench 或 Excel 工具创建了一个输出。 客户遇到困难。

您能解决这个问题吗? 您能否提供参考电路?

输入:AC 85V~264V

输出:5V/4A、15V/1.2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    感谢您向客户推广我们的解决方案。
    如果您希望使用 Webench 设计电路、可以将两个输出功率添加到一个输出功率中、以便 Webench 计算初级和变压器设计。
    例如,5V*4A+15V*1.2A=38W。 因此、您可以使用5V/7.6A 或15V/2.53作为输出、以便 webench 计算您的设计。
    设计完成后、只需将变压器修改为两个输出结构即可。

    您是否已经决定使用哪个输出来调节电路?
    如果稳压输出有机会在轻负载下运行、而另一个输出在重负载期间运行、则需要小心谨慎。 这可能会导致您的非稳压输出大幅下降。

    此外、适用于 DCM 的 SR 控制器 UCC24636和适用于 CCM 的 UCC24630也适用于提高效率。

    此致
    Kevin