This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:LM5026中 SYNC 引脚的用途是什么

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672071/lm5026-what-is-the-use-of-sync-pin-in-lm5026

器件型号:LM5026

尊敬的朋友:

是否有人可以向我解释电源同步的需要? 为什么电源单元需要同步?

此致

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aneesh:
    同步多个电源的优势包括降低 EMI、降低拍频引起的互调风险、减少纹波以及前置和后置稳压器级的时序优化。 TI 电源技巧73对此进行了详细讨论:
    www.eetimes.com/author.asp

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我对同步有以下疑问

    1.两个电源在180度相位差运行时,纹波将会很低? 但当两个电源同步时,它将处于同一相位,并且纹波将很高。 如果我错了、请纠正我的问题。

    2.当两个电源同步时,它将以相同的相位运行,同时消耗浪涌电流。 因此、产生的浪涌电流将是巨大的、对吧?。

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anesh 您好!

    回答您的问题

    纹波不会很高。 在最坏的情况下、不会降低纹波。
    但是、对于为后置稳压器供电的前置稳压器、后置稳压器可以进行同步、以便在前置稳压器为其输出电容器供电时从前置稳压器输出电容器获取电源。 这将最大程度地减小这些电容器上的纹波。

    2.否 软启动用于最大程度地减少启动时的浪涌

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    但我的疑虑仍未消除
    因此、在同步中不会有任何纹波减少?
    2.如果我们没有任何软启动、那么同步电源会产生不良影响吗?

    此致
    Aneesh