This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:在充电 IC 中使用管理和电池平衡(BQ24650)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682696/bq76920-using-management-and-cell-balancing-with-charging-ic-bq24650

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ24650

使用电池监控器和电池平衡部件(如 BQ76920)与 BQ24650等太阳能充电 IC 是否存在任何问题?  似乎我可以将它们并联到电池组上、但我不清楚它们是否会相互干扰。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lou、
    我们没有 bq76920和 bq24650的 TIDesign、但我不明白为什么您无法在应用中同时使用这两个器件。

    此致、
    David