This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:能否将其用作电池反极性连接保护?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681963/sm74611-can-i-use-this-as-a-battery-reverse-polarity-connection-protection

器件型号:SM74611

我将机器人作为业余爱好构建、并希望有一个电路、以防有人误插电池。 我能否将该 SM74611用作理想二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我推荐 LM74700。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件能否在消耗12安培电流的情况下工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它使用外部 FET、您可以在使用适当的 FET 时推送更多功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您知道我可以参考的示例电路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅在线数据表。  此外、请打开一个新帖子、主题为 SM74700、您的帖子将定向给合适的工程师。  祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、出现拼写错误。 我指的是 LM74700