This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:开关不稳定性

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697615/tps57160-q1-switching-instability

器件型号:TPS57160-Q1

尽管输出11.5V 相对稳定、但我仍在努力将24V 电池降压到11.5V 以获得稳定的开关波形。 此设计需要在7V 至58V、600mA 最大电流范围内工作、在低电池电压下、输出电压仅跟踪电池电压、因为它无法实现11.5V (无升压)。

下面显示了基于 TI WebBench 设计的稍微简化的电路:

我发现 PH 输出引脚跳动、实际上短暂地关闭输出:黄色迹线表示不稳定的 PH 电压、橙色迹线表示开关电感器 L11电流、标称值为250mA rms、突降至0mA 和高达500mA (仍然未饱和)。 开关频率各不相同、从不预测250kHz、始终较低(120kHz-190kHz-ISH)

我已经尝试过各种补偿电路、开关二极管、电感器、输出电容器组合、向 VIN 引脚添加了接近高频去耦和大容量去耦。 使能 引脚、引导引脚和软启动引脚看起来处于预期电压。

布局较差、因为我们的空间非常受限、但我尝试在引脚8 (COMP)和9 (GND)之间直接进行补偿、在引脚5 (RTCLK)和引脚9 (GND)之间直接放置 RTCLK 电阻 、并在引脚2 (VIN)和引脚9 (GND)之间直接添加输入去耦。

我将尝试不同的 RTCLK 值(不是首选解决方案)、并将感测电阻移至更靠近 IC 的位置...

还有什么其他想法会导致不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    第一个问题、您是否仅在轻负载时才看到不稳定?

    第二、请求:能否使用 Webench 与我共享您的设计、robert.blattner@ti.com? 这样、我就可以查看您的设计、而无需将其粘贴到 E2E 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意:由于 IP 方面的考虑、此主题正在通过电子邮件进行探讨。