This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-1:关于绝对最大额定值的 Vcc

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2813-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672393/ucc2813-1-about-vcc-of-absolute-maximum-ratings

器件型号:UCC2813-1

您好!

关于 UCC2813-1的绝对最大额定值、我的客户提出了一些问题。

他们知道、即使 Vcc 超过12V (绝对最大额定值)、当 ICC 不超过10mA 时也不会有问题。

因为该器件具有内部 ZD (13.5V)。

(他们知道内部 ZD 电流为10mA。)

因此、它们将使用高达16V 的电压作为 Vcc。

其原理图(Vcc 周围)如下所示。

 

(问题)

(1)他们的理解是正确的?

根据"绝对最大额定值"部分的注释(3)、我认为在任何情况下它都应保持额定值(12V)。

请给我一些意见、意见和建议。

 

(2) UCC2813-1是否具有内部 ZD (13.5V)?

如果是、内部 ZD 的用途是什么?

  

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    您的客户无法向 VCC 应用16V 电压

    数据表中的注3说明:

    '在正常运行中、VCC 由一个限流电阻器供电。 电阻器的大小必须确保 VCC 电压低于

    工作条件低于12V、但高于关断阈值。 当 VCC 从低电平驱动时、应用的绝对最大值为12V

    阻抗源、使 ICC 不超过30mA"

    VCC 可通过电阻器连接到大于12V 的电压、但电阻器应具有压降、使 VCC 引脚上的电压永远不会大于12V。 因此、在原理图中、R66至 R71限制了高压直流电、并且 VCC 在启动期间小于12V。 但在正常运行期间、VCC 来自原理图中未显示的某处、该电压需要小于12V

    方框图中显示的13.5V 齐纳二极管用于瞬态类型保护、不能用于限制 VCC 的值

    此致

    John