This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:用于改变输出电压的 FB 控制

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060, LM25118, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696847/tps63060-fb-control-for-changing-output-voltage

器件型号:TPS63060
主题中讨论的其他器件: LM25118LM5176

你(们)好

我们的客户希望通过 FB 的外部控制更改输出。

输入:3V - 4.2V

输出:3V - 8.5V

电流:1.5A

1。

是否可以使用 TPS63060满足要求?

2.

您是否有任何 TI 参考设计参考材料可通过 FB 控制降压/升压输出?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、na na78、

    如果客户需要为所有输出电压提供1.5A 电流、TPS63060将无法支持这种情况。 由于大部分时间都在升压模式下工作、因此最坏情况下的电感器电流需求大约为1.4*VOUT*IOUT/VIN = 1.4*8.5V*1.5A/3V = 5.95A。 这是一个粗略估算、电感电流纹波为20%、效率约为85%。 TPS63060的电流能力对于该应用而言似乎太低。

    但是、请向客户说明输出功率是否随输出电压而增加、或者输出功率是否或多或少是恒定的。 在后一种情况下、TPS63060可能符合要求、但提供所需输出功率的数字将是合理的。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brigitte

    感谢你的答复。

    实际上、客户希望保持1.5A 的输出电流。 因此、TPS63060不支持我们的要求。
    根据选择站点、似乎没有合适的器件来满足我们的要求、原因有多种。
    (输入范围、开关电流等)

    您还有其他解决方案吗?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nA na78、

    根据您的电流要求、您必须使用外部开关降压/升压。 我推荐 LM5176。 需要注意的是、在输入电压较低的情况下、您需要5V 或更高的偏置电压。

    如果不存在偏置电压、 LM25118 将满足您的需求。

    LM5176相对于 LM25118的优势在于 LM5176具有同步特性、因此效率更高。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nA na78、

    调节降压/升压/降压/升压等器件输出电压的经典方法是将电流注入反馈引脚。

    我在上面插入了一张电路图片、展示了这一点。 Vdac 是任何可控制的模拟电压源。 Vdac 最常见的两个源是 DAC 和滤波 PWM 信号。 上面电路的等式如下所示。 请注意、我将忽略 IFB、因为它是~200nA。

    要设计电阻器 R1、R2和 Ri、需要了解以下内容:VFB、Vout_max、Vout_min、Vdac_min 和 Vdac_max  我建议选择 Vdac_max 略低于模拟源可实现的实际最大输出电压。 这样您就可以在不 需要硬件更改的情况下对 Vout_min 进行微调。

    为 R1或 R2选择一个电阻值、然后将上面的公式作为一个系统求解、以找到 Ri 和其他未知电阻值。 如果发现的电阻值不是醋酸铜、请更改已知的电阻器并再次求解。 注意:Vout_max 发生在 Vdac_min、Vout_min 发生在 Vdac_max

    如果您希望以迭代方式求解 R1、R2和 Ri、我已附加了一个 Excel 工作表集来实现此目的。

    希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../DAC-to-Vout.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt

    感谢您的建议。

    LM5176将满足我们的要求。 因此、我们将把它作为候选项。

    关于 LM25118、我无法在我们的要求中对其进行仿真。 使用 LM25118是否可以满足我们的要求?


    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nA na78、

    LM25118将满足给定的规格。

    -Matt