This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:内部 PGOOD FET

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672070/tps56c215-internal-pgood-fet

器件型号:TPS56C215

您好!

我们收到了客户关于 TPS56C215的问题。
请帮帮我们。

[问题]
PGOOD FET 的建议最大电流是多少? 数据表建议将10k 电阻器上拉至 VREG5。 因此、我们假设建议的电流为0.5mA。 但是、他们希望知道允许的最大电流。 它们不需要保证。 他们会将其用作参考。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、因为 PGOOD 仅用于逻辑控制、所以通常我们不讨论此处的 MAX 电流值。 但低于10mA 在应用中是安全的。