This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590378的关于关闭请求命令

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671294/tps659037-about-off-request-command-of-tps6590378

器件型号:TPS659037

您好、您好、我们可能会对您有所关注、

 

我想知道、当 TPS6590378出现以下情况时、该行为是怎样的。

 

(情况)

 当 TPS6590378处于 OFF2ACT 阶段时、如果已完成关闭请求、它如何工作?

 例如、立即执行 ACT2OFF 序列、或在执行 OFF 2 ACT 一次后、切换到 ACT 2 OFF 序列等

 

我们担心会出现异常行为。

 

请告诉我任何信息。

 

此致、

 

Gk110

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GK110、

    在上电序列期间、所有新请求都将被忽略。 因此、这意味着在 OFF2ACT 序列期间的关闭请求将被忽略、并且电源序列将继续。 如果 OFF2ACT 序列完成后关闭请求仍然存在、则 ACT2OFF 序列将立即启动。

    唯一的例外是 VSYS_LO。 当 VCC1 < VSYS_LO 时、即使器件处于 OFF2ACT 或 ACT2OFF 序列的中间、所有输出也会立即关闭。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    我是 GK110的同事、我对他的反应很及时。

    我们将您的答案发送给客户、我认为他可以理解。

    此外、他还有一个问题、请您提出建议。

    是否忽略了与这次相同的值?

    --

    如果在 On Request (开启请求)期间输入 Off Request (关闭请求)、它是否能够在下次正常启动?

    --

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    是的、上电和断电序列都是相同的。 在 OFF2ACT 序列期间、关闭请求将被忽略。 OFF2ACT 序列完成后、如果关闭请求仍然存在、器件将关闭。 器件关闭后、任何开启请求都将再次启用器件。

    如果关闭请求和开启请求同时存在、则关闭请求具有优先级、因此器件将关闭。 如果没有开启请求门控条件、并且至少有一个开启请求条件、则器件将重新开启。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的信息。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一