This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160DNTFBKEVM:44V 输入?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160DNTFBKEVM, LM5160, LM5160DNTBKEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681936/lm5160dntfbkevm-44v-input

器件型号:LM5160DNTFBKEVM
主题中讨论的其他器件: LM5160LM5160DNTBKEVM

大家好、

关于 LM5160DNTFBKEVM、我想知道该设计是否能够承受44V 输入(额定32V)。 我已经测试了高达37V 的电压、没有任何问题、但在继续之前、我想咨询专家。 输入侧的所有组件看起来都可以接受更高的电压/功率。 增加至44V 输入可能会产生什么问题?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 LM5160新设计将立即推出... 因此、任何超过0 VIN 的值都可能是一个问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不建议在指定范围之外使用器件 EVM。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brani、

    您是否有任何建议可进行更改(组件交换等)以允许此电路板在更高的输入电压下运行? 我看到与60V 输入电压 LM5160DNTBKEVM 设计的许多组件相似之处。 输入侧组件的值各不相同、但其额定功率非常相似(两个电阻器上都有100V 电容器、125mW 与100mW 电阻器)。 我看到 FPWMM/Vcc 电容可能需要与更高电压的电容一起增大。 但是、鉴于其65V 的输入电压额定值、器件本身不应与44V 的输入电压有任何关系。

    那么、这是否可以通过修改来实现呢?

    Brian Angiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    是的、您可以在 VIN = 44V 时运行此操作(无需更改组件)。

    此致、
    Tim