This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25925:TPS25925 OCP 问题

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671201/tps25925-tps25925-ocp-issue

器件型号:TPS25925

 尊敬的 TI 团队:

   我们测试了 TPS259251、但毫无疑问需要您的帮助。

   输入电压:5V 输出:2A, 当我们将 TPS259251 OUT 引脚连接到 GND 以测试短路保护功能时,IC 输入电流高达约500mA,温度极高(IC 击穿)。 您能帮我们解释一下这种外观吗? 我们需要将其用作短路保护。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用 EVM 进行评估或构建了新电路板? 如果是新电路板、请分享原理图和布局。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否共享请求的信息以查看此问题。

    此致、
    Rakesh