This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-1:器件故障-无故障-传导0.9V 电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2421-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669935/tps2421-1-device-failure---no-fault---conducting-0-9v

器件型号:TPS2421-1

我发现这些器件出现故障。 输入上为3.6VDC、输出上为0.9VDC、不会出现故障指示。 对电源执行电源循环通电不能解决问题。

负载是一个数字电子电路、不是电感、通过20英寸长18AWG 电缆连接。

负载上的峰值电流为1A 脉冲、持续30ms ON -> 1S OFF

在上行 DUT_SRC (3.6VDC)上打开和关闭时、V3P3始终开启。  

DIO 器件在加电时复位至所有输入。 随后、PG 和 FLT 端口在 CE 被设定和一个输出时保持为输入。 这些端口仍用作输入。 如果 DIO 器件驱动 TPS2421-1的输出时出现错误、是否会导致此类器件故障?

如果底部焊盘有冷焊点、是否会导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    当过载事件超过故障计时器周期或器件达到热关断时、该故障将置为有效。

    您能否提供输入电压、输出电压、输入电流和 FLT 输出的测试波形。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    首先、器件未指示故障。  

    VIN 从0V 变为3.6V

    最大达到1A 的负载

    Vout 上升至0.9V

    器件不再工作。

    到目前为止、在另一个位置使用的80个电路中、有4个电路发生了这种情况。 此时器件发生故障时、我不在场。  

    我无法提供范围跟踪、除非我能够重现问题、以便我寻找一种方法来创建问题。 根据您对芯片的了解、您能不能建议导致芯片发生故障的原因是只通过0.9VDC 而不是3.6VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    启动期间、此器件以恒定功率输出模式(典型值5W)运行、以限制浪涌电流。 数据表中的第8.4.2节提供了有关器件成功启动所需的最大负载的信息。 较高的输出电容进一步限制了最大启动负载。
    您能否通过移除 C3 470uF 来验证故障电路板上的功能。
    这里是什么应用用例和终端设备?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、
    2421下游有一个电流感应电路、可在3个不同感应电阻器中的1个中切换(具有用于范围变化的继电器)、最低电阻为0.04欧姆。 电流感应电路之外还有一个用于插入设备的连接器。 这是测试应用的一部分、因此负载是被测器件、在通电之前插入连接器。 这一切都是在一级电子制造商的生产车间完成的。

    由于被测器件的制造问题、被测器件可能在电源和回路之间出现短路。 即使2421无法启动、故障输出也不会置位?

    即使被测器件未插入且所有继电器均处于打开状态(因此没有负载),也会出现我发现的0.9V 输出。

    必须注意的是、故障器件在发生故障前可在数百(如果不是数千)个周期内正常工作、还有77个相同的电路继续正常工作(目前)。

    我将移除470uF 电容器、然后查看。  

    我可以说、我们过去在同一个应用中多次看到2421器件出现故障、换用2421解决了该问题。 这非常不方便、因为制造工厂对我们来说不是本地工厂。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    感谢您详细介绍器件用例。
    该器件为启动失败提供故障输出。 您能否关联-是否同时发生了2421器件故障和待测试器件故障? 我只是检查"被测器件"的故障是否导致2421器件的故障
    请通过移除470uF 电容器来检查故障2421器件的运行情况。 如果需要、我们可以发起一个电话来讨论后续步骤。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您是否对此进行了任何更新? 让我知道我可以提供什么帮助。

    此致、
    Rakesh