This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ25703A:BQ25703 Linux 驱动程序

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681050/linux-bq25703a-bq25703-linux-driver

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件:BQ25703、PMP

工具/软件:Linux

,先生你(们)好

我们希望为客户在 Linux 上启动 BQ25703 IC、您能否为其提供示例代码?

或者、如果我想启用充电功能、我应该配置哪些寄存器、您可以将它们列出给我吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    寄存器按如下方式设置、对不对? 我发现充电功能错误。 可以帮您解决这个问题吗?

    (WDTWR_ADJ、0);
    (EN_LWPWR、0);
    (ADC_CONV、1);
    (ADC_START、1);
    (ADC_fullscale、1);
    (EN_ADC_CMPIN、1);
    (EN_ADC_VBUS、1);
    (En_ADC_PSYS、1);
    (en_adc_IIN、1);
    (EN_ADC_IDCHG、1);
    (en_adc_ICHG、1);
    (en_adc_vsys、1);
    (EN_ADC_VBAT、1);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有用于 bq25703A 的 Linux 代码。 请所有 ADC 相关寄存器不会影响充电功能。
    如果您只想启用充电、请将充电电流设置寄存器更改为有效值。 此外、CELL-BATPRES 引脚电压是多少? 您是否有用于验证代码的 EVM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生、我们没有 EVM 板可供验证。
    =>请所有 ADC 相关寄存器不要影响充电功能。
    这具体意味着什么? 我不需要使用 ADC 相关寄存器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC 未设置充电参数。 它们只会监控您选择的通道。
    要启用充电、请将有效的充电电流写入充电电流寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    是否有用于 MCU 的代码? 还是控制计时代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我看不到 TI 参考设计中提供的任何代码。 我要求参考设计团队查看他们是否可以发布任何代码。
    BTW、到目前为止、我没有看到任何 Linux 应用程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 TI 设计团队后、可以通过此处获取代码支持。
    请查看 bq25703A TI 参考设计、并根据需要找到一个合适的解决方案。 然后、将 PMP 编号放入 e2e 标题中。 然后、参考设计团队将为您提供支持。