This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:使用 INA、INB 上的下拉电阻器有何用途?

Guru**** 2531300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070EVM, UCC27324, UCC27524, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700222/ucc27324-what-is-purpose-using-the-pull-down-resistors-on-ina-inb

器件型号:UCC27324
主题中讨论的其他器件:UCC28070EVMUCC27524UCC28064UCC27517

大家好、TI 团队

   UCC28070EVM 原理图中 UCC27424D 的 INA 引脚上有下拉电阻器。

使用 INA、INB 上的下拉电阻器有什么用途?

可以将其删除吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目的是确保 INA 和 INB 输入在加电期间保持接近于零。 当 Vcc 仍然很低时、为 INA 和 INB 信号供电的 IC 的输出在上电期间可能具有高阻抗。 电阻器是一种保险、可保证 OUTA 和 OUTB 在不应接通时不会接通。 如果 INA 和 INB 信号源在 Vcc 出现前一直连接 LO、则可以移除它们-这取决于控制器-
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    感谢您提出有关 UCC27324的问题、我是一名支持此器件的应用工程师。 当 IC 输入引脚悬空时、例如在启动时、当 uC 开漏输出高阻抗时、Colin 完全有能力保证保持定义的状态。 该下拉电阻的值应足够低、以便 uC 能够比输入级内部下拉电阻更高效地驱动它。 该电阻器还可以从 IC 中去除一些功率耗散、因为大部分电流将从该外部下拉电阻器返回 uC。

    在 UCC27524数据表(www.ti.com/.../ucc27524.pdf)的图26中可以看到启动时施加的输入信号的影响
    如果您有任何疑问、请告诉我。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    UCC27517呢? 当我使用 UCC28064 (PFC 控制器)时、是否需要上拉电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,梅森

    我认为您的最后一篇帖子是"下拉"。

    最好的方法是在电路板上放置下拉电阻器-如果不需要、可以将其移除或不填充到位。

    您可以在 Vcc 开启期间检查控制器栅极输出的输出状态、方法是将10k 上拉电阻从驱动器输出端拉至 Vcc、然后查看驱动器输出端是否保持接近于零、或在 Vcc 增大时暂时拉至高电平、然后再拉至高电平 驱动器启用时关闭。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的跟进! UCC27517与 UCC27324具有不同的输入结构。 当输入引脚悬空时、UCC27517有一个内部下拉电阻器来保持输出低电平。 这可以实现与外部下拉相同的操作。

    我看到您是指上拉电阻器、您是否在-中使用反相配置? 在这种情况下、IN+引脚充当 EN/DIS、需要从外部上拉、以克服内部下拉并启用输出。

    谢谢、