This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-1:我是否需要连接负载?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2421-1, TPS25921L, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671199/tps2421-1-do-i-need-the-load-connected

器件型号:TPS2421-1
主题中讨论的其他器件: TPS25921LTPS2595

您好!

对于新设计、我必须通过 MOSFET 驱动外部 LED 灯:标称电压12V 和最大电流350mA。 在正常工作期间、灯闪烁时的油位为200毫秒左右(开启时间)。

原理图的第一个修订版由一个具有1欧姆电阻器的2 BJT 限流器和到微控制器的模拟监控连接组成: 如果模拟值错误、我了解负载是否已连接(IN OFF)、是否已断开(IN ON)以及负载是否存在短路(IN ON)。 直到这里、一切正常。 但是、如果在驱动引脚接通且负载短路时锁定微控制器、则 BJT 必须耗散4W…… OPS... 它太大、电路将会烧坏! 我不会这样做... 很明显。

因此、我的想法是使用 MOSFET 驱动 LED 灯、并使用"TPS2421-1" di 检查电流限制、如果负载短路、则断开负载。 直到这里、看起来一切都正常。

但是、在阅读数据表的"9.2.1设计要求"部分、我读出了"启动期间的预期电阻负载、Rload:15 Ω"。
这意味着什么? 我是否需要连接负载?
如果负载断开或灯断开、会发生什么情况? TPS2421工作正常吗?

请向我解释一下。。

谢谢、致以诚挚的问候
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    感谢您的支持!
    您对引线式封装器件有任何特定要求吗?
    我建议在您的应用中考虑使用 TPS25921L 器件。 与 TPS2421器件相比、TPS25921L 具有更好的电流限制精度和更低的导通延迟。 如果您有任何疑问、请检查并告知我。
    您能否分享有关您的项目、方框图和最终产品的更多信息?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh:
    首先、感谢您的回复。
    是的、我刚刚考虑了建议的产品、但 BOM 中有更多组件。

    该项目是一个驱动器 LED 灯、供电电压为12V 直流、功耗约为350mA。
    我正在评估输出驱动器、我有不同的解决方案:
    1)基于2个 BJT 和电阻器(1 Ω)的更简单限流器。 但是、如果微控制器的引脚处于高电平状态、而 LED 灯将短路、则电路会消耗所有焦耳功率并会烧坏。 好的、同时存在两个故障、但我想找到其他解决方案。
    2)使用电子保险丝(价格不便宜、我需要使用外部 MOSFET)
    3)智能 MOSFET 驱动器(良好的解决方案、即使不是更便宜的解决方案)。 例如 TPS4H160。 但我不知道当我需要进行 LED 闪光(打开200ms)和 LED 灯长亮时会发生什么情况。 请澄清我...

    感谢您和 BEST Regsrds
    Federico Battaglin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    感谢您提供详细信息。
    新型电子保险丝器件 TPS2595应能够与您的选项匹配-在成本方面为1、但是、此器件可能的最小电流限制为500mA。 它具有短路、过载、过压和集成热保护功能。 请发送电子邮件以了解定价详细信息。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh:
    首先、感谢您指示新器件。

    但是、我正在考虑另一种解决方案。 是的、因为电子保险丝需要 MOSFET 来打开和关闭负载。
    因此、我正在评估芯片 TPS4H000A 以350mA 电流驱动4个 LED 灯(这些灯闪烁、并不总是处于开启状态)。 在本例中、我只有一个芯片用于4个通道、因此我节省了空间和 BOM (因为我不需要 MOSFET)。 我有诊断信号报告给 MCU。 但我有一些问题、在这里我不是话题、所以我将打开一个新 TT。

    谢谢你
    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    很好。 如果您对 TPS4H000A 器件有任何疑问、请打开新帖子。

    此致、
    Rakesh