请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61041 尊敬的 E2E 社区:
我对 TPS61041的电源有疑问。 我想通过一个由外部逻辑控制的开关为 TPS 供电。 如果 Vin 断开连接、它是否会带来任何问题? 我找不到有关这种情况的任何细节。
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.