This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:BQ24190输入源放大器;未充电问题。

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700514/bq24190-bq24190-input-source-not-charging-questions

器件型号:BQ24190

尊敬的 TI 团队:

如果输入源被连接并且寄存器0x08 4/5bit 为0x00、那么如果输入源被释放、0x08的4/5bit 是否也被清除?
我想知道输入源是否再次连接到 USB 主机和输入源、它是否由从一开始就确定充电状态的结构驱动。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chun、

    REG08是一个显示系统状态的只读寄存器。 如果输入源被释放、电池将不充电、位[5:4]将保持= 00。

    该寄存器的值只用于显示充电状态、而不是控制它。 您能否提供有关测试设置以及您何时看到"未充电"状态的更多信息? 具体而言、VBUS、VBAT、IBUS 和 ICHG 测量将非常有用。

    谢谢、
    John