This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:是否可以控制 LMG5200的死区时间?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700567/lmg5200-is-is-possible-to-control-the-dead-time-of-lmg5200

器件型号:LMG5200

您好!

我想使用 LMG5200驱动用于无线电源传输的 TX 电路。

能否控制 LMG5200的死区时间?

(我想增加 LMG5200的死区时间。)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sang Han Lee、
    我将关闭该线程、因为它是重复的。 您的问题已在另一个主题中得到解答。 如果您有更多问题、请使用另一个主题。
    谢谢