This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324APWR VIN

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700677/lm324apwr-vin

您好!

我 对 LM324APWR 有一些疑问。

在该规格中 、输入电压范围为-0.3V~32V、如果输入电压低于-0.3V、OPA 是否会在输出引脚处起雾?

此外、我还看到  输入侧有一个钳位二极管、钳位二极管的正向电压是多少?

此致、

吕德伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您看到的输入电压范围规格是绝对最大值表。 对于正常运行、输入共模输入电压需要介于0V 和 Vcc-1.5V 之间。

    如果输入信号低于-0.3V、则输入电流将过大、输出将不再正确或无法表示正确的输入差分极性。 我们将此相位反转称为寄生二极管导通路径导致的相位反转、输出将达到最大 VOH 或 VOL 电平。 数据表中未定义此类型的操作。

    关于钳位二极管、正向电压通常介于0.5V 和0.7V 之间。

    最棒的
    Paul