This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:是否设置快速充电电流?

Guru**** 2651345 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ25122EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682704/bq25122-set-fast-charge-current

器件型号:BQ25122
主题中讨论的其他器件:EV2400

我正在使用 BQ25122EVM、并安装了最新的 BQ Studio 和 EV2400。

我的问题是如何设置快速充电电流、如果我正确阅读了数据表、那么写入快速充电控制寄存器(0x05)应该会覆盖 ISET 上的外部电阻、对吧?  我正在尝试将快速充电电流设置为300mA、但我可以看到、我仅得到40 - 50mA。  状态寄存器表示芯片正在充电。  所有寄存器的当前值如下:

0x00 = 41

0x01 = 00

0x02 = 88

0x03 = FC

0x04 = 82

0x05 = 78

0x06 = 82

0x07 = FC

0x08 = 60

0x09 = 3A

0x0A = 00

0x0b = 42

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了:绕过我发现、如果我将寄存器0x03设置为 xF8 (而不是 XFC)、充电电流高达300mA。 问题已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    您还需要设置您正在执行的 ILIM。 但是、我会要求您还将"Auto Read: Off"框设置为每10秒读取一次、以防止看门狗复位寄存器。

    您是否正在使用电池?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gautham;

    我发现、如果我将寄存器 x03设置为 xF8而不是 XFC、则充电电流会达到~300mA。  不确定这是否是错误?  数据表中针对寄存器03的注释指出、如果该值设置为高于300mA、则默认值为300mA。  

    此致;

    Chris