This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:输入电流限制设置、支持混合动力升压模式

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700710/bq24780s-input-current-limit-setting-to-support-hybrid-power-boost-mode

器件型号:BQ24780S

您好!

从 数据表的第7.4.2节"混合动力升压模式"中、我了解到输入电流限制设置必须高于1536mA、才能支持混合动力升压模式。 这意味着当输入电流高于107%但 IINLIM 低于1536mA 时、混合动力升压模式不工作。 我的理解是否正确?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    是的。 你是对的。