This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 100%占空比应用中的 TPS54020

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677695/tps54020-in-a-100-duty-cycle-application

器件型号:TPS54020

TPS54020的第8.3.12节提到:

"只要(VIN–PVIN)> 4V、就可以实现100%占空比运行。"

Q1)为 Vin 控制电路供电时所需的电流是多少?

Q2)如果 使用另一个升压稳压器提供独立于 PVIN 的 VIN、则 TPS54020是否可用于满足以下应用要求:

 

  •  需要从12V 降压、并且需要能够使 Vout = Vin (了解由于 RDS on 和电感器电阻而无法实现)、但希望能够实现100%占空比。  

  • 额定输入电压为12V +/- 10%。    VOUT = Vin、数字控制低至任何值(将使用数字电位计作为反馈元件)。
    • 调节容差不是那么重要、但更喜欢更高的频率。 以保持电感器尺寸合理。  

 VIN = 4V 最小 值至17V 最大值  

VOUT =~ Vin…..100%占空比可用

Iout = 5A

----------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    内部控制电路使用大约1mA 的电流。  还有与应用相关的引导充电电流、在每个充电周期中、可能在10mA 的范围内、 我想您在本主题中还有另外一个主题。  您确定不会使用降压/升压控制器吗?  您是否需要大于12V 的输出电压?  如果输入电压= 17V、当 PVIN 大于13V 时、您将无法再以100%占空比运行。  我需要提到的另一点是、对于电流模式控制、术语 Vout/Vref 进入小信号传递函数(与电压模式控制不同)。  因此、环路补偿必须非常保守、才能在宽输出电压范围内运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    您是否需要任何进一步的帮助?