This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:Rsense 的选择

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699856/tps92515-selection-of-rsense

器件型号:TPS92515

你(们)好

如何考虑 Rsense 的额定值?

我们假设 Vin=30V 且 ILED = 1.2A。

您能否向我们展示估算方法?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、nana78、

    这在数据表中。 有关 TPS92515如何调节电流以及如何计算 Rsense 的说明、请参阅第8.3.1节。

    基本上、Rsense 的大小是针对 VCS/CRC = ILED +(1/2) Ipeak2peak 而确定的。 您必须知道计算 Rsense 所需的峰峰值电流纹波。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin

    感谢你的答复。

    关于额定功率,我们能否获得功率= Rsense *[卷绕+(1/2) Ipeak2peak ]^2?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该结果将大于实际功率、但可用于调整电阻器的大小。

    功率= Rsense *[卷绕+(1/2) Ipeak2peak ]^2*最大占空比。  如果最大占空比为50%、则额定功率将为公式的一半、其中没有占空比。

    此外、如果电流纹波占平均电流的百分比很高、则必须查找用于计算电阻器中 RMS 电流的公式或使用 RMS 积分公式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin

    感谢您的回复。

    我举了个例子、您能检查一下吗?


    Rsense:0.2欧姆
    ILED:0.35A
    Ips2p:0.1A
    占空比(最大值):50%

    功率(Rsense)= 16mW、作为估算值。

    因此、我们可以选择 Rsense 1/16W 额定功率。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    计算正确、但电阻值错误。  请查看数据表、了解如何计算电流感应电阻器值。  您将需要完成设计过程、因为它将包括电感值、开关频率、输入电压、电压。  您需要设计电路、以了解电流感应电阻器值的值。

    此致、