This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A/ADC 转换时间

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682440/bq25703a-bq25703a-adc-conversion-time

器件型号:BQ25703A

您好!

请让我询问一下 ADC 转换时间。 在表17中、它们的典型值仅为10ms、但我想知道它的变化。 我不需要保证值、因此10msec +/- xx%等粗略估计值应该可以。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果参数没有时序容差规格、我将给出50%的容差。