This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:DCM 下的纹波问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676761/tps53319-the-ripple-problem-at-dcm

器件型号:TPS53319

您好、TI 专家、

我在直流/直流降压应用中使用了 TPS53319。

VIN = 12V、Vout = 5V。

下面显示了有关纹波测试项目的测试结果。

当 DCM 模式下,纹波电压为130mV,超出技术规格要求。

以下波形中 DCM 纹波的行为是否正确?

 

当 DCM 纹波发生故障时、我尝试更改不同的纹波注入值、测试结果如下所示:

您可以看到一个波纹周期中多次脉冲的特殊行为,尽管结果为“通过”,

脉冲的行为是否与此 IC 正常?

您能帮助解释这个问题吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YungChin、

    您的波形未发布。  可以重试吗?  另请包含您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YungChin、

    您是否需要有关此方面的进一步帮助? 请告诉我。